结果:找到"监控 线材 网线",相关内容1000条
  • DZZS-地中蒸渗系统
  • JB-DZZF-02型杠杆式土壤蒸渗仪是我公司在现代电子技术、土壤物理学和微气候学等学科领域不断深入发展的基础上,为测定农田蒸腾蒸发和地下水-土壤水转化而研发生产的一种更系统更综合的标准实验设备。其通过对被测土壤(原状土或人工配置实验土)水循环的记录分析,以研究农作物的耗水规律和SPAC系统中水分运移转化规律。该仪器采用先进的高分辨率称重系统,配置了智能数据采集器和信号传感器,可同时检测被测土体水分蒸腾蒸发、渗漏随时间的微小变化及气温。空气湿度、光照、降水等对应相关参数,并对测量的数据进行实时在线快速分析处理、记录储存,做到了数据采集的高速化、准确化和人性化,大大提高了工作效率,降低了劳动强...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 水环境在线测设备 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-22 14:50:00
  • 地下水监测系统
  • 一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,由浇灌导致的地下水超采以及地下水的污染引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。这就需要建立一套地下水自动监测系统。二、系统建设必要性为了使有限的水资源能够支撑经济社会可持续发展,提高水务管理能力,全面推进节水型社会建设,保证城市供水安全,充分利用现代化迅速发展的自动化信息技术和科学管理措施,整合已有的水利、气象、水文、供水、排水和水环境监测体系,建设地下水实时监控与管理...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 水环境在线测设备 发帖人:江苏艺之匠公司 发帖时间:2024-05-15 17:24:00
  • 现在装7类网线还合适吗?
  • 随着网速提升速度的加快,在一些重要领域,超五类或是六类以太网线已经无法满足信息传输要求,七类网线正逐步走上舞台。除了网速更快,七类网线的其他特质也逐渐受到重视。以太网线的知识已经介绍太多了,我们这里将以问答的形式,集中解决对于七类网线的疑问。一、7类网线是什么网线?七类网线,它的优势记起来很方便,只需清楚以下几个关键词即可:8芯、屏蔽双绞线、适用万兆以太网、速率可达10Gbps、每一对线都有屏蔽层、对线合并后还有一个屏蔽层。二、现在为什么开始用7类网线了?和七类网线的主力对比,就是超六类网线,两者的区别也非常清晰,一共有三点。【内部结构】超六类和七类网线在一般情况下,传输速率最高都在10Gb...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-14 16:40:00
  • 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
  • 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能 系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
  • 超市网络视频监控系统解决方案
  • 一、连锁超市网络视频监控系统应用需求分析随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型超市逐渐取代了传统的百货商场,走入都市人的生活,成为城市人消费的重要场所。因此超市网络视频监控系统的建设显得日益重要。大型超市具备一定的规模,相当的面积,全部实行无人售货,由顾客在无人干预的情况下挑选喜爱的商品,避免售货人员左右顾客的购买欲也不担心顾客的购买能力低而引起的尴尬;为保证充足的货源、齐全的品种,还必须在仓库储存足够的货物储备。在日常的管理中,需要避免货品被不良顾客顺手牵羊,避免他人的蓄意破坏,避免顾客在人潮过多时发生意外;还要保障仓库的货物安全,进行员工的管理等工作。因此,必须配备一套完备的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 超市 方案 系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 15:50:00
  • 连锁店面网络监控解决方案
  • 随着公司业务不断拓展,连锁店数量不断增加,相关管理工作量也相应大幅度提高,所以,为配合公司发展,提高公司对各网点单位的管理效率,同时也为合作伙伴提供一个了解公司业务状况的可视窗口,急需建设一套网络视频监控系统,通过视频系统,可以让管理者和意向伙伴更直观的了解业务的市场情况,并且可以更好的树立公司的品牌形象。在企业迅速发展的同时,如何更好地有效管理好这些分店的,实现管理的标准化,统一化,实时化。也成为了企业的一向难题,展现企业精神,管理者最希望实时掌握各店的资讯,例如:产品摆设是否符合规定,员工工作是否专注投入,客户需求是否得到快速响应,突发事件是否有效处理等等。网络视频监控系统除了安防监控的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 连锁店 系统 方案 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 14:03:00
  • 酒店监控网络传输方案
  • 传输设备对酒店实时监控的数据进行实时传输。酒店的全方位监控,方便领导及管理人员了解、掌握酒店每一个角落运行情况,发现问题及时解决,提高管理人员和安保人员的工作效率。安全公共点监控传输:了解前台收银区、前台大厅、餐厅、通道走廊、安全通道、电梯以及停车场的情况,利用系统的监控功能,使管理、保安人员能快速反应各类突发事件,并提供准确的现场资料。酒店传输报警联动功能:利用系统的报警联动功能,在酒店发生报警时,能及时了解报警点现场情况,为处理事件提供准确及时的现场情况。对于酒店重要的位置:比如大门出入口前端采用高清的摄像机用千兆的poe交换机进行传输,保证录像的高清晰。两层采用一台千兆27口POE交换...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店 酒店络传输 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 09:39:00
  • 监控线材与设备应该如何选择
  • 安防监控市场在如今的生活中发展得越来越好了,越来越多的智能安防设备被人们所接受,监控布线的趋势也是在不断的壮大中成长改进着。但是这时候就会出现一些列的问题,需要我们来解决,问题的种类包含了视频监控布线的方方面面,这也是我们积累宝贵经验的一种途径,因此需要引起我们足够的重视,一旦不重视往往会导致更大的事故发生。下面我们就来了解一下关于视频监控布线方面的注意事项。监控线材与设备应该如何选择1、同轴电缆模拟视频监控系统中多采用同轴电缆传输模拟视频信号,线材多采用SYV75-3,SYV75-5的。这两种规格的线材线径不同,传输距离也有所不同,75-3可传输200米左右,75-5可传输500米左右,超...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 线 线 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-12 15:51:00
  • 光纤基础知识详解
  • 根据使用场合的不同,分为室内光缆,室外光缆,分支光缆,配线光缆。光纤根据传输方式可分为单模和多模,所以监控一般使用单模光纤。单模光纤:只传输一种模式光信号的光纤,常规有G.652,G.653,G.654,G.655等传输等级分类,单模光纤传输百兆信号距离可达几十公里。多模光纤:能传输多种模式光信号的光纤,为G.651等级,根据光模式分为OM1,OM2,OM3,多模光纤传输百兆信号最远传输距离2公里。光纤的构造通讯用光纤是由通过内部反射来传输光信号的玻璃构成的。玻璃光纤的标准直径为125微米(0.125毫米),表面覆盖有直径250微米或900微米的树脂保护涂层。玻璃光纤的传送光的中心部分称为“...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-08 16:40:00
  • 关系网络线显示建议
  • 当我想知道这个Q5元件的一个IO和它连接的元件IO网络,除了选中这个元件外,还要点着元件来移动,才会显示出加亮的网络线,非常不方便,希望能是点中元件/或者单独一个IO后,网络连接线能直接加亮显示,不用再移动元件中才有加亮显示,点中元件加亮显示后,保持加亮显示,除非执行了其他选择,以方便再图中查看查找操作.
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-08-22 20:26:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: